El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Asistencia cerca de usted.

Online Shop

Introduzca sus claves de usuario para acceder a la Tienda Online y haga su pedido 24/7. Además, puede comprobar los precios de los productos y los plazos de entrega, o pedir una oferta.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct complementa la gama tradicional de Endress+Hauser, ofreciéndole instrumentación económica, fácil de instalar y configurar.

E-direct Shop

Precisión reconocida por la PTB (Instituto Nacional de Metrología de Alemania)

I+D en medición de presión

2011: El sensor acreditado Cerabar S consigue el certificado de aprobación emitido por la PTB (instituto alemán de metrología).

El Cerabar S es ahora contrastable

A raíz de sus excelentes características de medición, el Cerabar S PMP71 obtuvo el certificado de aprobación emitido por el PTB con el que se autoriza su uso a nivel nacional para realizar contrastes. La versión contrastable del Cerabar S que se basa en el sensor probado y normalizado es un instrumento precintable que presenta la marca de certificación correspondiente en la placa de identificación.

Precisión total de un sensor

La precisión total de un sensor se compone de distintos factores:

  • Linealidad

  • Histéresis

  • No repetibilidad según IEC 60770

  • Cambios térmicos en caso de variaciones en las temperaturas de proceso y ambiente

  • Estabilidad a largo plazo

Concesión de la aprobación para calibraciones

Para obtener la aprobación para calibraciones, el instrumento debe cumplir los márgenes de error para calibración establecidos para transmisores. Las versiones con rosca o brida del PMP71 cumplen de forma estándar la tolerancia y no sobrepasan el 0,1% del rango de medida en la calibración o el 0,2% del rango de medida ajustado cuando se utiliza a temperaturas ambiente entre -10 y +50 °C. Se puede por tanto prescindir en la mayoría de los casos de un sistema de aire acondicionado para el punto de medida.

Gasoducto OPAL entra en funcionamiento con el Cerabar S

Los primeros Cerabar S PMP71 se instalaron en el gasoducto de conexión del Mar Báltico denominado también de forma abreviada OPAL. El OPAL conecta Alemania y Europa a través de la línea "Nord Stream" con las grandes reservas de gas natural de Siberia y asegura el futuro abastecimiento de gas en Alemania. El tramo OPAL, que tiene unos 470 kilómetros, va de Lubmin junto a Greifswald (Alemania) a la República Checa pasando por Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Brandemburgo y Sajonia.

  • Principio de medición de presión

  • Cerabar PMP71 ©Endress+Hauser

    Cerabar PMP71

  • Cerabar PMP71 ©Endress+Hauser
  • Cerabar PMP75 ©Endress+Hauser
  • Cerabar PMP75 ©Endress+Hauser

Casos de éxito

Contacto

Endress y Hauser, S.A.
Danubi 12 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) España
Tel.: +34 934 803 366
Fax: +34 934 733 839
Enviar correo electrónico www.es.endress.com

Noticias relacionadas

Herramientas online