El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Asistencia cerca de usted.

Online Shop

Introduzca sus claves de usuario para acceder a la Tienda Online y haga su pedido 24/7. Además, puede comprobar los precios de los productos y los plazos de entrega, o pedir una oferta.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct complementa la gama tradicional de Endress+Hauser, ofreciéndole instrumentación económica, fácil de instalar y configurar.

E-direct Shop

Marcando tendencias con la célula más hermética del mercado

I+D en medición de presión

1990: La célula de medición Contite™ es la primera célula que se mantiene realmente libre de condensados y presenta un funcionamiento totalmente fiable incluso bajo condiciones climáticas extremas. Sigue manteniendo hoy en día una posición destacada por sus cualidades sin igual.

Tecnología de medición de presión en fábricas cerveceras

Planificar con vistas al futuro y operar de forma segura, una garantía para la seguridad en el diseño de plantas en todo el mundo.

"Tiene que funcionar al 100%." Para poder garantizarlo, Reinhard Eichler, ingeniero de diseño de Gea Brewery Systems en Büchen, Alemania, está convencido de que lo determinante es elegir la célula de medición adecuada cuando se está diseñando un punto de medición.

El tipo de tecnología sensora es importantísimo en variaciones de temperatura

Las bajas temperaturas en las bodegas de fermentación y el proceso de tratamiento de levadura son un gran reto para los sensores.

La humedad del aire se condensa sobre las superficies frías. Esto puede provocar un fallo del sistema cuando la temperatura junto al sensor o en su electrónica cae por debajo del punto de rocío. La limpieza periódica con agua caliente y el efecto de bombeo que ésta produce en el cabezal del transmisor agravan aún más esta problemática, debido a que entra por succión una y otra vez más humedad del aire en el cabezal del sensor.

Deltapilot con la célula de medición patentada CONTITE™

Deltapilot M con cabezal compacto de un solo compartimento

El Deltapilot con su célula de medición patentada CONTITE™ es desde hace años el transmisor ideal para medir el nivel de llenado y la presión interna en cerveceras. Esta célula de medición herméticamente sellada y el aislador del cable del sensor y la electrónica forman un conjunto único que impide la entrada de humedad de condensación en la célula. No es por ello algo inusual encontrar Deltapilots que siguen funcionando perfectamente después de 20 años en estas condiciones tan exigentes.

GEA Brewery Systems

Deltapilot S con cabezal de dos compartimentos

GEA Brewery Systems es un proveedor líder de sistemas y componentes de fabricación propia para la industria cervecera. Provee y asiste a todas las grandes empresas cerveceras en todo el mundo. Cubre todas las necesidades técnicas del proceso, desde las de la sala de control, hasta las de la planta. La probabilidad de beber una cerveza elaborada mediante tecnología y sistemas cerveceros del grupo GEA es enorme, ya que casi uno de cada dos litros de cerveza en el mundo ha pasado por un sistema o equipo GEA.

Haga clic aquí para leer el artículo completo >>>

Casos de éxito

Contacto

Endress y Hauser, S.A.
Danubi 12 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) España
Tel.: +34 934 803 366
Fax: +34 934 733 839
Enviar correo electrónico www.es.endress.com

Noticias relacionadas

Herramientas online