El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Asistencia cerca de usted.

Online Shop

Introduzca sus claves de usuario para acceder a la Tienda Online y haga su pedido 24/7. Además, puede comprobar los precios de los productos y los plazos de entrega, o pedir una oferta.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct complementa la gama tradicional de Endress+Hauser, ofreciéndole instrumentación económica, fácil de instalar y configurar.

E-direct Shop

Menos pérdidas de carga, más rentabilidad

I+D en medición de presión

2002: Los tubos Pitot de presión y los transductores de presión diferencial originan pérdidas de carga mucho más pequeñas que los caudalímetros de impacto y Vortex. Realizando algunos cálculos matemáticos y comparando la pérdida de carga que genera cada tipo de caudalímetro se puede obtener una visión general del coste que una fábrica puede ahorrar.

Ventajas

  • Menos pérdidas de presión

  • Tramos rectos de entrada y salida muy cortos

  • Menos costes de instalación al poder realizar el montaje sin trabajos complejos de corte de conductos

  • Limpieza sencilla al poder extraer fácilmente la sonda del soporte

Unos cálculos que vale la pena repasar

Cuando hay que medir el caudal de vapor, la primera solución que se le ocurre a un jefe de planta experto es utilizar diafragmas o caudalímetros Vortex. Una buena solución; pero son dos procedimientos
que tienen el mismo inconveniente: conllevan pérdidas de carga no deseadasa. Lo decisivo es que las medidas sean precisas y que impliquen una pérdida mínima de presión. Además, se necesitan procedimientos
robustos para medir vapores. Por esta razón, se utilizan para ello cada vez más sondas Pitot y transductores de presión diferencial.

Disminuir pérdidas de presión

Los tubos Pitot de presión conllevan pérdidas de presión que son claramente muy inferiores a las de los caudalímetros Vortex o diafragmas. Ya solo unos pocos milibares de pérdida de presión pueden representar mucho dinero perdido en un año. Esto significa también, desde un enfoque positivo, que se puede amortizar rápidamente la inversión hecha en un caudalímetro bien escogido.

Versión compacta

Un punto de medición Deltatop consta de un sensor de presión, un bloque de válvulas, un colector de condensación (si hay vapores) y el transmisor de presión Deltabar S, y con estos elementos está listo para funcionar. Las ventajas de esta variante son:

  • Adquisición sencilla a un solo proveedor

  • Transmisor de presión diferencial ya configurado en fábrica

  • Funcionamiento sin tuberías de impulsión

  • Instalación mediante brida o conexión roscada.

La longitud se adapta a la tubería existente y la construcción de la sonda es conforme a unos cálculos de resistencia realizados por Endress+Hauser.

Versión separada

Esta versión es similar a la compacta, pero el sensor de presión y transmisor de presión constituyen dos unidades separadas físicamente y conectadas por medio de una línea de presión diferencial. El Deltatop es un punto de medición con construcción modular que se compone de sensor de presión, válvulas de corte y colectores de condensación óptimos.

Haga click aquí para leer el artículo completo >>>

  • Principio de medición tubo Pitot

  • Principio de medición de presión

  • Tubo Pitot: Versión separada con válvulas de corte ©Endress+Hauser

    Tubo Pitot: Versión separada con válvulas de corte

  • Tubo Pitot: Versión separada ©Endress+Hauser

    Tubo Pitot: Versión separada

  • Tubo Pitot: Versión separada con válvulas de corte ©Endress+Hauser

    Tubo Pitot: Versión separada con válvulas de corte

Casos de éxito

Contacto

Endress y Hauser, S.A.
Danubi 12 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) España
Tel.: +34 934 803 366
Fax: +34 934 733 839
Enviar correo electrónico www.es.endress.com

Noticias relacionadas

Herramientas online