El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Asistencia cerca de usted.

Online Shop

Introduzca sus claves de usuario para acceder a la Tienda Online y haga su pedido 24/7. Además, puede comprobar los precios de los productos y los plazos de entrega, o pedir una oferta.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct complementa la gama tradicional de Endress+Hauser, ofreciéndole instrumentación económica, fácil de instalar y configurar.

E-direct Shop

Nueva membrana TempC®

Excepcional rendimiento con los nuevos sellos diafragma.

Ya puede mejorar la seguridad y la exactitud en sus procesos con la nueva Membrana con Compensación de Temperatura (TempC®) para sellos diafragmas. La Membrana TempC® ha sido creada con una tecnología totalmente nueva. Es capaz de ofrecer una reducción del efecto de la temperatura en los sellos diafragmas de hasta 10 veces menos, comparada con una membrana de tecnología tradicional. Esta funcionalidad le permitirá reducir al mínimo la influencia de las fluctuaciones de la temperatura ambiente y de proceso, garantizando así una alta exactitud y seguridad en aplicaciones de presión y presión diferencial.

Ventajas

  • Reduzca el efecto de las fluctuaciones de temperatura

  • Evite inexactitudes en el proceso

  • Minimice los tiempos muertos

Mejore los instrumentos del proceso

Los instrumentos de presión de Endress+Hauser, Cerabar PMP55 y PMP75 así como los de presión diferencial Deltabar FMD78, disponen de este tipo de membrana. Se encuentran disponibles todas las conexiones a proceso sanitarias convencionales de la industria de alimentación y ciencias de la vida. ¡Escoja entre un total de 16 versiones diferentes!

El mejor de su clase

La nueva TempC® proporciona a sus instrumentos hasta 10 veces más exactitud que una membrana de tecnología tradicional.

Cuando un sello diafragma convencional se expone a los rayos del sol, el aceite de relleno de los capilares se expande y genera una presión adicional sobre la célula de medición. Esto conlleva un cambio en el valor medido de presión y por lo tanto una inexactitud. Utilizando la membrana TempC®, el efecto de expansión del aceite se minimiza gracias al movimiento asimétrico de la membrana. Esto resulta en un menor desplazamiento de la membrana y proporciona mayor exactitud en la medición y más seguridad en el proceso.

Más temperatura, menor tiempo de recuperación

La membrana TempC® puede ser utilizada en rangos de temperatura desde -50 ºC hasta 250 ºC. Esto garantiza la máxima seguridad de proceso tanto en tanques como en tuberías cuando se realizan los ciclos de limpieza o esterilizado (SIP/CIP), así como en ciclos largos de limpieza. Además, el bajo tiempo de recuperación necesario después de un golpe de temperatura, le permite minimizar los tiempos muertos en los procesos por lotes (batch) y por lo tanto, incrementar la disponibilidad de la planta de producción.

Contacto

Endress y Hauser, S.A.
Danubi 12 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) España
Tel.: +34 934 803 366
Fax: +34 934 733 839
Enviar correo electrónico www.es.endress.com

Descargas

Noticias relacionadas

Herramientas online