El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Asistencia cerca de usted.

Online Shop

Introduzca sus claves de usuario para acceder a la Tienda Online y haga su pedido 24/7. Además, puede comprobar los precios de los productos y los plazos de entrega, o pedir una oferta.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct complementa la gama tradicional de Endress+Hauser, ofreciéndole instrumentación económica, fácil de instalar y configurar.

E-direct Shop

Excelente rendimiento frente a condensados

I+D en medición de presión

2012: El sensor cerámico de presión Cerabar M convence por lo bien que superó las exigentes pruebas de campo en DMK. La célula de medición Ceraphire® protege ahora también al sensor y a la electrónica ante condensados. Tras las pruebas de larga duración que superó en la planta de Endress+Hauser en Maulburg (Alemania), había que demostrar también su valía en unas pruebas especiales para aplicaciones a bajas temperaturas en la planta del cliente. En la planta de DMK Deutsches Milchkontor GmbH en Nordhackstedt y Hohenwestedt (Alemania), se comprobó su resistencia a condensados, así como su aptitud para CIP en depósitos y conductos.

Ventajas

  • Seguridad
    Detección inmediatamente de cualquier daño mecánico que pueda haber sufrido la membrana extremadamente resistente a sobrecargas

  • Resistencia a condensados y robustez
    Robustez, estabilidad del punto cero, así como insensibilidad a condensados gracias a la célula de medición CONTITETM

  • Para aplicaciones sanitarias
    Material listado en el 21 CFR §186.1256 de FDA y conforme a CE 1935/2004

Protección frente a condensados

El sensor cerámico de presión Cerabar M superó las exigentes pruebas de campo en DMK. La célula de medición Ceraphire® protege al sensor y a la electrónica ante condensados. Tras definir un equipo, se desarrollan y validan los primeros prototipos tanto en la planta del fabricante como también mediante pruebas de campo en instalaciones de clientes para pasar seguidamente a los procesos de fabricación. En el caso del sensor cerámico del Cerabar M, el objetivo primordial del desarrollo era la resistencia frente a condensados. La idoneidad del sensor en la práctica quedó ampliamente demostrada en DMK GmbH.

Robusto y seguro a temperaturas inferiores al punto de rocío

La formación de condensados es un factor crítico para cualquier célula de medida de presión relativa. La humedad del aire se condensa sobre las superficies frías. Por ejemplo, se forma agua de condensación sobre la superficie de depósitos que contienen un producto frío. Los sensores tradicionales pueden fallar cuando la temperatura del sensor o su electrónica cae por debajo del punto de rocío. El éxito que ha alcanzado la célula hermética de medición CONTITETM del transmisor de presión Deltapilot tanto en cerveceras como en plantas lecheras de todo el mundo se debe sobre todo al buen rendimiento del sensor frente a condensados permanentes.

La célula de medición resistente a condensados Ceraphire®

Tomando como referencia la célula de medición CONTITETM, se pasó a optimizar el sensor cerámico Cerabar M en cuanto a resistencia frente a condensados. Después de probarla en las instalaciones Endress+Hauser, se debía comprobar su rendimiento a baja temperatura en una aplicación real. En la planta de DMK Deutsches Milchkontor GmbH se comprobó su resistencia a condensados, así como su aptitud para CIP en depósitos y conductos. Para ello se montó el Cerabar en la parte inferior del depósito y se utilizó como medidor de nivel. Los resultados demostraron su robustez y estabilidad del punto cero, así como su insensibilidad a condensados.

Apropiado para aplicaciones sanitarias

Su acabado superficial (Ra < 0,3 μm), así como la ausencia de aceites y de riesgo TSE hacen que esta cerámica esté autorizada para el uso en aplicaciones sanitarias. El instrumento presenta asimismo estabilidad frente a golpes de presión o manejo inapropiado.
A nivel eléctrico, el sensor se comporta como un condensador de placas con variaciones de capacidad que son proporcionales a la variación de presión. Por eso puede detectarse enseguida cualquier daño mecánico que tiene la membrana, y esto proporciona seguridad al usuario. En caso de accidente, se reducen al mínimo posibles pérdidas de producto.

  • Célula de medición Ceraphire® ©Endress+Hauser

    Célula de medición Ceraphire®

  • Cerabar PMC51 ©Endress+Hauser

    Cerabar PMC51

  • Principio de medición de presión

  • Célula de medición Ceraphire®

Contacto

Endress y Hauser, S.A.
Danubi 12 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) España
Tel.: +34 934 803 366
Fax: +34 934 733 839
Enviar correo electrónico www.es.endress.com
Herramientas online