Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

El procesamiento de gases es ahora más fácil

Mediciones analíticas de calidad para plantas de tratamiento de gas natural

NGP en Alberta (Canadá)

Al ser la tercera fuente de energía más común en el mundo, el gas natural desempeña un papel esencial en el sector industrial actual. Aunque los combustibles fósiles seguirán siendo la principal fuente de energía a nivel mundial, se espera que el gas natural gane protagonismo dentro de la matriz energética. Las plantas de tratamiento de gas natural realizan varios pasos de tratamiento para retirar gases ácidos y otras impurezas. ¿Cómo monitoriza las concentraciones de H2O, H2S, CO2 y O2 en el gas natural?

Hechos clave

2/3

de la producción mundial de gas natural se realiza en 9 países

Estos países incluyen los Estados Unidos (EE. UU.), Rusia, Irán, Canadá, Catar, Noruega, China, Arabia Saudí y Argelia. Los mismos datos sugieren que alrededor del 40% de la producción mundial de gas natural se realiza en los EE. UU. y Rusia.

Ventajas

Gracias a nuestra red de profesionales altamente cualificados en ventas y análisis de gases, le ayudamos a mejorar la disponibilidad, eficiencia y seguridad de su proceso. Nuestros productos se utilizan en instalaciones de producción, transporte, almacenamiento y distribución de gas natural, procesamiento de gases, refinerías, petroquímicas y la producción de gas especial y a granel.

Hechos clave

+20 %

corresponde al tiempo de ciclo extendido que puede ganar entre las regeneraciones de las capas de tamiz molecular utilizando TDLAS.

Hechos clave

400 000 dólares estadounidenses

es la cantidad que ahorra evitando una parada de dos días para recargar el tamiz molecular.

As the third largest energy source globally, natural gas is already playing a vital role in the industrial world today. While global energy demand in the future will continue to be fulfilled mainly by fossil fuels, the importance of natural gas is projected to grow within the energy mix. Natural gas treatment plants perform multiple treatment steps to remove acid gases and other impurities. How do you monitor H2O, H2S, CO2, and O2 in natural gas?

Hechos clave

2/3

de la producción mundial de gas natural se realiza en 9 países

Estos países incluyen los Estados Unidos (EE. UU.), Rusia, Irán, Canadá, Catar, Noruega, China, Arabia Saudí y Argelia. Los mismos datos sugieren que alrededor del 40% de la producción mundial de gas natural se realiza en los EE. UU. y Rusia.

Benefits

Through a network of highly trained gas analytical sales and service staff, we support you in improving your process availability, efficiency and safety. Our products are used in natural gas production, transport, storage, distribution, gas processing, refining, petrochemical, and specialty and bulk gas production.

Hechos clave

+20%

corresponds to the extended cycle time you can gain between molecular sieve bed regenerations using TDLAS.

Hechos clave

USD 400K

is the amount you save by avoiding a 2 days shutdown for reloading the molecular sieve.

Aspectos claves

Analizadores basados en láser para gas natural

Los analizadores de espectroscopia de absorción láser de diodo sintonizable (TDLAS) miden online y en tiempo real las impurezas presentes en los caudales de gas natural con una precisión inferior a la parte por millón (ppm) y hasta niveles porcentuales. El diseño único de nuestros analizadores cuenta con ventajas importantes en comparación con otras tecnologías de monitorización de H2O, H2S, y CO2 en gas natural y gas natural licuado (GNL).

  • Análisis óptico: tiempo de respuesta de los analizadores excepcionalmente rápido
  • La espectroscopia láser mide de forma selectiva analitos de gas natural
  • No requiere calibración de campo / recalibración
  • Diseñado para operar en aplicaciones exigentes (climas costeros, calientes/fríos)
  • Bajo coste de capital; no requiere componentes consumibles

Notas al pie

Artículos relacionados

Descubra más artículos interesantes