Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Proteger la salud con agua limpia

Desinfección y monitorización del agua potable

La desinfección del agua potable es esencial para proteger la salud y la seguridad. Esta se basa en un proceso sujeto a una amplia variedad de directrices y valores de alarma. A fin de garantizar que los valores de alarma se mantienen siempre dentro de los valores óptimos, NSI-Technik presta su apoyo al departamento de patología del Hospital universitario de Wurzburgo con un panel de desinfección de Endress+Hauser.

El agua limpia es necesaria para disfrutar de una vida saludable ©Endress+Hauser

Resultados

  • Medición en continuo fiable

  • Un funcionamiento intuitivo que evita errores de medición

  • Costes de proceso y mantenimiento reducidos al mínimo

Michael Noeth, director de NSI-Technik

Debido a la compleja composición química del agua en la región de Wurzburgo, gestionar su calidad resulta más difícil, por lo que necesitábamos un producto capaz de proporcionar resultados de medición precisos, incluso en condiciones complicadas.

Michael Noeth, Director de
NSI-Technik

La contaminación microbiana del agua potable presenta un riesgo grave para la salud. Si, además hay factores agravantes, es importante poder confiar en sistemas que permitan monitorizar el proceso de desinfección. Aunque la desinfección del agua reduce la cantidad de gérmenes, una sobredosis de desinfectante puede ser perjudicial para la salud humana. La infraestructura de agua potable del departamento de patología del Hospital Universitario de Wurzburgo combate la contaminación microbiana de manera efectiva.

Nuestra solución

Panel de desinfección para monitorizar la calidad del agua ©Endress+Hauser

Para capear los desafíos asociados a la medición manual, se puede utilizar una solución de medición automatizada que registra y almacena los valores medidos en formato digital. Este objetivo puede alcanzarse de manera muy económica utilizando un panel de análisis del agua para monitorizar los valores de cloro y, de este modo, crear una solución de monitorización de la desinfección del agua potable que no solo sea segura y esté exenta de peligros para la salud, sino que también sea altamente eficiente.