Conozca el principio en el que se basan y las ventajas que ofrecen los diferentes métodos de medición del caudal por ultrasonidos: tiempo de tránsito, efecto Doppler y correlación cruzada
ArticleMúltiples industrias03.12.2024
Síntesis
Método diferencial de tiempo de tránsito: en este método se calcula el caudal comparando el tiempo que tardan los pulsos ultrasónicos en desplazarse en la dirección del caudal del fluido y en sentido contrario. La diferencia en los tiempos de tránsito es proporcional a la velocidad de flujo.
Método Doppler: emplea el efecto Doppler para medir el caudal, identificando los cambios de frecuencia en las ondas de sonido que se reflejan en partículas o burbujas presentes en el fluido.
Método de correlación cruzada: determina el caudal midiendo el tiempo que tardan las perturbaciones o los patrones presentes en el fluido en desplazarse de un punto a otro. Este método es eficaz para altas velocidades de flujo y fluidos con partículas atrapadas o burbujas de gas.
Tabla de contenidoTabla de contenido
Método diferencial de tiempo de tránsito (tiempo de vuelo)
Este método se utiliza para medir líquidos y gases y se basa en el hecho de que la velocidad del fluido influye directamente en la velocidad de propagación de las ondas de sonido en dicho fluido. Este fenómeno se puede entender en términos sencillos a partir de una analogía: nadar contra corriente requiere más esfuerzo y tiempo que nadar en el sentido de la corriente. El método de medición de caudal por ultrasonidos a partir del tiempo de tránsito de la señal se basa en esta evidencia física (véase la Fig. 1).
En él, los sensores trabajan en pares. Se instalan uno o varios pares de sensores en la tubería, los cuales emiten y reciben pulsos ultrasónicos de forma secuencial (representados como señales t1 y t2 en la figura siguiente). En condiciones de “caudal cero”, la señal t1 es similar a t.2, es decir, no se produce un retardo en el tiempo de tránsito. Pero con un fluido en circulación, las ondas de sonido procedentes de cada sensor necesitan intervalos de tiempo distintos (que dependen del caudal) para llegar al otro sensor. Esto genera un tiempo de tránsito determinado por la diferencia t2 – t1. Si se conoce la distancia entre los dos sensores, la diferencia de tiempo de tránsito medida de la señal es directamente proporcional a la velocidad de flujo. Ambos sensores están conectados a un transmisor. El transmisor excita a los sensores para generar ondas de sonido y medir el tiempo de tránsito de estas ondas que se propagan de uno a otro sensor:
Fig. 1: Medición del caudal por ultrasonidos a partir del tiempo de tránsito de la señal. La velocidad a la que se propagan las ondas de sonido varía según la velocidad del fluido y su dirección.
Método Doppler para caudalímetros
Un caudalímetro Doppler utiliza el efecto Doppler, también conocido como desplazamiento Doppler, para medir caudales. Este fenómeno físico nos resulta familiar porque pertenece al ámbito de nuestra experiencia cotidiana. Es el efecto que se produce cuando un frente de ondas se refleja en un objeto en movimiento. La frecuencia de las señales acústicas de, digamos, una ambulancia que se aproxima a nosotros se reduce sensiblemente una vez que nos ha sobrepasado. El efecto Doppler es, pues, un incremento (o una disminución) de la frecuencia de las ondas de sonido a medida que la distancia entre una fuente sonora y un receptor aumenta o disminuye.
Los caudalímetros Doppler solo funcionan si el fluido contiene partículas, burbujas de gas o similares, que reflejen las ondas de sonido. Un caudalímetro Doppler necesita un sensor que funcione simultáneamente como transmisor y receptor. (Fig. 2).
Fig. 2: Medición de caudal ultrasonidos mediante el efecto Doppler. Las frecuencias de las ondas ultrasónicas emitidas (f1) y reflejadas (f2) varían dependiendo de la velocidad de flujo de las partículas/burbujas transportadas.
Método de correlación cruzada
Además del método Doppler y del diferencial de tiempo de tránsito, también es posible medir el caudal con la ayuda de un método de correlación cruzada. Este método mide el caudal al identificar el paso de una perturbación o un patrón en el perfil del caudal en un punto específico de medición y calcula el tiempo (tiempo de tránsito) que dicha perturbación tarda en llegar al siguiente punto de medición. Dado que se conoce la distancia entre los dos puntos de medición (Δx), se mide el tiempo necesario para recorrerla. En base a estos datos es posible calcular la velocidad de flujo y el caudal volumétrico.
Este método es adecuado para realizar mediciones en condiciones de velocidades de flujo extremadamente altas y/o cuando el fluido contiene un elevado número de burbujas o partículas de gas en suspensión. Es necesario contar con un hardware avanzado y un procesamiento de señales de alta potencia para llevar a cabo los numerosos cálculos y comparaciones requeridos para analizar las perturbaciones y/o patrones.
Ofrecemos un portfolio completo para la medición versátil y económica del caudal de gases y líquidos hasta un diámetro nominal de DN 4000. Haga clic aquí para ver todos los caudalímetros por ultrasonidos.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
¿Le gustaría participar en uno de nuestros eventos? Seleccione por categoría o industria.
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .