Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Endress+Hauser sienta las bases para el futuro

La empresa destina más espacio a la producción de tecnología de medición de caudal así como al desarrollo de soluciones de Industria 4.0

Fecha de publicación: 01.07.2022

Endress+Hauser Flow

-

Durante más de 45 años, Endress+Hauser Flow se ha establecido como líder en tecnología de medición de caudal industrial para líquidos, gases y vapor. La empresa, que presta apoyo a sus clientes proporcionándoles instrumentos de medición avanzados y adaptados, desde puntos de medición individuales con capacidad de comunicación hasta soluciones completas para sistemas de control de procesos de alto nivel, emplea a más de 2.340 personas en siete ubicaciones en Suiza, Francia, Indiana (EUA), India, China, Brasil y Alemania.

Endress+Hauser sigue en el camino del crecimiento. En los últimos cinco años, el número de empleados de la sede de Reinach, en el cantón suizo de Basilea-Campiña, ha crecido un 20 % hasta superar los 2.000.

Al mismo tiempo, ha aumentado considerablemente el número de unidades producidas y se ha ampliado el portfolio de soluciones digitales. Para satisfacer simultáneamente las nuevas exigencias del entorno laboral, los puestos de formación profesional y la digitalización, el especialista en tecnología de medición y automatización invirtió 60 millones de francos suizos en el campus de Reinach.

Tras el inicio de los trabajos de cimentación en 2019, Endress+Hauser celebrará la inauguración del edificio de casi 150 metros de longitud en Reinach el 1 de julio de 2022. El plan de construcción incluía el uso de propiedades disponibles y de un edificio existente situado en la calle Kägenstrasse. La nueva instalación, que cuenta con más de 25.000 metros cuadrados de espacio, equivalente a unos cuatro campos de fútbol, se construyó con unos 19.000 metros cúbicos de hormigón y 2.200 toneladas de acero reforzado y otros materiales.

El nuevo edificio será la sede de Endress+Hauser Flow, el centro de producción para la tecnología de medición de caudales, y de Endress+Hauser Digital Solutions, que es el centro del Grupo encargado de todas las tareas relacionadas con la comunicación digital y las soluciones de automatización. Un primer grupo de empleados ya se ha trasladado a las instalaciones.

Expansión de producto y puestos de trabajo adicionales

Con el nuevo edificio, Endress+Hauser responde a la continua demanda de instrumentación y soluciones de alta calidad para los entornos del internet industrial de las cosas (IIoT) en la industria de procesos. Los líquidos y los gases se deben monitorizar, medirse y asentarse siempre con un alto grado de precisión. Esto se debe, entre otras cosas, a una normativa gubernamental cada vez más estricta y a las crecientes exigencias de calidad y protección del medio ambiente en todo el mundo.

Endress+Hauser Flow ha sabido reaccionar ante esta evolución, ha ampliado su portfolio y ha duplicado el número de unidades producidas en la última década. La consecuencia es la expansión continua de la capacidad de producción y la creación de más puestos de trabajo. Con las últimas novedades, la empresa familiar hace una clara apuesta por Reinach y la región de Basilea, donde el Grupo está firmemente arraigado.

Foco en la colaboración

Como resultado de la ampliación, unos 1.050 empleados se trasladarán a todos los edificios. El espacio adicional creará más espacio de trabajo de uso colectivo. "Siguiendo el movimiento "nuevo trabajo", estamos implantando el trabajo basado en actividades. Se dispondrá de diferentes áreas de trabajo para distintas actividades, lo que significa que nuestros empleados podrán elegir el espacio que mejor se adapte a sus tareas individuales", dice Mirko Lehmann, Director general de Endress+Hauser Flow.

Las zonas específicas de coworking, como los laboratorios de innovación o las zonas de proyectos, ofrecen además a los distintos departamentos la oportunidad de colaborar en proyectos a largo plazo. Los empleados pueden elegir entre un escritorio fijo o uno compartido. Los espacios luminosos y acogedores, así como una infraestructura moderna también influyen positivamente en el ambiente de trabajo.

Entorno de formación propicio para el aprendizaje

Para Endress+Hauser, sentar las bases del futuro también significa invertir en los empleados del mañana. El nuevo edificio sitúa la formación y la educación como eje de funcionamiento y ofrece espacio suficiente para las zonas que favorecen el aprendizaje con talleres, laboratorios y salas de formación, lo que permite aumentar el número de puestos de aprendizaje y carreras profesionales.

A día de hoy, se han formado a 43 aprendices en ocho áreas. A partir de agosto, se formarán a cerca de 50 aprendices en 11 especialidades. Se espera que aumente esta cifra en los siguientes cinco años.

Alrededor de 4.000 visitantes anuales podrán disfrutar de la nueva planta y del nuevo concepto de hospitalidad. Este concepto consiste en una zona de recepción rediseñada y un nuevo centro de visitantes que incluye "Flow Experience", una zona integrada de 2.000 metros cuadrados donde se puede experimentar la marca Endress+Hauser y el portfolio de instrumentos de caudales antes de realizar una visita a la planta.

Concepto de energía sostenible

Endress+Hauser aprovecha además el nuevo edificio para alinear aún más su continuo crecimiento empresarial con sus responsabilidades ecológicas y sociales. En vista del objetivo de la estrategia de sostenibilidad de Endress+Hauser Flow de gestionar sus edificios en Reinach de manera neutral en cuanto a las emisiones de CO2para el año 2030, se está dando gran valor a la gestión de instalaciones respetuosas con el clima.

Como parte del concepto energético, por ejemplo, el calor residual se guarda en un depósito de almacenamiento estratificado para el agua caliente y luego se utiliza para la calefacción. Un completo sistema de monitorización de la energía que utiliza instrumentos del portfolio de la propia empresa también ayuda a optimizar continuamente el funcionamiento de los edificios.

En el tejado del nuevo edificio se instalaron grandes sistemas fotovoltaicos, que tienen un pico de capacidad de 365 kilovatios, suficiente para cubrir las necesidades anuales de electricidad de unas 75 viviendas unifamiliares. En Reinach, Endress+Hauser tiene ahora sistemas fotovoltaicos que cubren más de 3.700 metros cuadrados con un pico de capacidad total de aproximadamente 1 megavatio, lo que convierte a la empresa en uno de los mayores productores de energía solar de la región de Basilea.

El tejado también alberga dos colonias de abejas y varias flores apícolas, un proyecto que contribuye a la conservación de la biodiversidad, ya que estos pequeños insectos se consideran los polinizadores de plantas más importantes de Europa central.

Descargas

    EH_2022-01-07_Reinach.zip

Press list

Reciba los próximos comunicados de prensa y noticias directamente en su bandeja de entrada. Asegúrese de estar al día y suscríbase al listado de prensa de Endress+Hauser.

Lista de prensa de Endress+Hauser

Endress+Hauser envía periódicamente comunicados de prensa sobre temas actuales e información de la compañía a los profesionales de los medios de comunicación.

Seleccione los temas que le interesan:  *
Seleccione las industrias que le interesan: *

Datos personales

Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. Recibirá un mensaje de correo electrónico con la confirmación de su suscripción. La información proporcionada es voluntaria y sus datos solo se usarán para personalizar los boletines informativos y no se transferirán a terceras partes. Por razones estadísticas, realizaremos un seguimiento anónimo de los enlaces.

Contacto