Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Riego las 24 horas del día

Monitorización digital remota de macetas de plantas

Mobile Green es un concepto innovador de Bauer Baumschulen AG que permite mantener zonas verdes de forma inteligente en espacios urbanos. La empresa suministra plantas en macetas que se pueden colocar y reposicionar como se requiera. Como servicio especial, el vivero ofrece a sus clientes una aplicación que proporciona información en tiempo real sobre el estado de las plantas como, por ejemplo, el estado del riego. Para ello, sensores inteligentes recopilan datos de medición y los transmiten a clientes a través de una conexión segura a la nube.

Monitorización inteligente del agua con la API Netilion Connect ©Endress+Hauser

Visión general del sistema de transferencia de datos de medición entre el sensor, Netilion y la aplicación

Aplicación Mobile Green que muestra los niveles de agua de las jardineras ©Endress+Hauser

Vista de la aplicación Mobile Green que muestra los niveles de agua de las jardineras

Ventajas

  • Los clientes del vivero pueden visualizar los datos de medición en la aplicación y comprobar remotamente si las plantas aún tienen agua suficiente.

  • Se pueden programar de forma precisa los intervalos de rellenado.

  • También es posible programar avisos para advertir de que el nivel de llenado se encuentra por debajo de un límite definido o cuando la batería del sensor está baja.

  • Los usuarios pueden confiar en la función de alarma por correo electrónico para actuar rápidamente.

  • Las mediciones de temperatura proporcionan información adicional sobre el estado de las plantas.

Retrato de Sebastian Mühlemann, Bauer Baumschulen AG

"Gracias a los sensores inteligentes y la conexión con Netilion, la monitorización del suministro de agua en las jardineras se lleva a cabo automáticamente".

Sebastian Mühlemann, Gerente de compras
Bauer Baumschulen AG

El desafío

Las jardineras están diseñadas para incorporar un depósito de agua interno que suministra agua a las plantas de manera uniforme. Este depósito se debe rellenar regularmente para garantizar un riego ininterrumpido. Bauer Baumschulen AG ha desarrollado una aplicación para sus clientes que mejora esta tarea y proporciona información sobre el nivel de llenado y la temperatura ambiente. El principal desafío es poder registrar los datos de medición de las macetas y transmitirlos independientemente de donde estén ubicadas.

La solución

Proporcionamos una solución práctica al equipar las macetas de plantas con el sensor de nivel de llenado inalámbrico Micropilot FWR30. Este instrumento alimentado por batería mide el nivel de llenado del depósito de agua y la temperatura ambiente, y transmite los datos recopilados directamente al ecosistema IIoT Netilion a través de una conexión LTE segura. Este sistema pone los datos a disposición en formato digital y los transfiere a la aplicación del vivero mediante una interfaz digital (API).

  • Micropilot FWR30

  • Netilion Connect

Póngase en contacto con nosotros

¿Le interesa nuestra oferta? ¿Le gustaría hablar sobre su solicitud?

Explique lo más detalladamente posible en qué le podemos ayudar. De este modo podremos darle la mejor respuesta posible.